This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:48m 晶体振荡器问题

Guru**** 2557660 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/949189/cc1312r-48m-crystal-oscillator-question

器件型号:CC1312R

大家好、

客户使用 CC1312R、发现 MCU 无法通信、但可以启动。 他们发现问题是48M 晶体。

客户不要添加外部电容器、只能使用内部负载电容器。 它们将电容器从-40更改为20、仍然无法解决这个问题。

以下是需要您帮助的项目:

1.只能通过更换内部电容器来解决通信问题吗?

2.对于 CC1312R、48M 晶体的电容值范围是多少? 如何选择它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -这是定制板吗?

    -他们是否将电路板设置为发送 CW 并测量 CW 的频率以验证无线电是否工作但存在频率偏移?

    -所用 xtal 的 CL (负载电容)规格是多少? 电容阵列是否设置正确?  

    -在 syscfg 中是否设置了"启用 XOSC 电容器阵列修改"?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的配置、从-40到20、递增、每5个增量、测试一次、无线通信将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -这是定制板吗?

    -他们是否将电路板设置为发送 CW 并测量 CW 的频率以验证无线电是否工作但存在频率偏移?

    -所用 xtal 的 CL (负载电容)规格是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 xtal‘s params、以及如何操作它:

    "他们是否将电路板设置为发送 CW 并测量 CW 的频率以验证无线电是否正常工作、但在频率偏移上"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要发送 CW、请使用 SmartRF Studio 并将无线电设置为未调制(续)。 TX 或使用 SDK 中的 rfCarrierWave 示例。  

    提供的数据表部分未显示实际使用的 CL、因为 xtal 可以以不同的值提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决。 我们在开发板的 BOM 中使用了晶体振荡器模型、并匹配了两个7.5uF 电容器以成功无线启动