在尝试确保 USCI (UART 模式)以115200波特进行无错误通信时、未清除为该器件计时的选项。 我们还需要帮助解释 UG 表15-4和15-5
DCO 表(数据表(SLAS735J)的第30页)显示了整个温度范围内的+/-3%误差。 添加到用户指南(SLAU144J)表15-4和15-5中显示的-0.8/+0.6%或0/+1.6%(取决于过采样模式)的数字误差中、我们得到的累积误差为位时间(开始+ 8数据+奇偶校验+停止)的~35%。 对于线路另一端的理想时钟器件、这可能是正常的。 但是、这似乎意味着两个"G2xx3器件可能存在问题(假设它们在相反的方向上关闭)。
三个问题...
1.对于 UG 表15-4和15-5、该误差是否表示为"在整个字符中累积的位数的百分比"? (我们*认为*这正是上一段试图说明的内容)
2.在上述字符上的~35%的位错误是否正确?
如果是、以允许 UART 在两个"G2xx3"之间连接 UART 的方式为该器件计时的解决方案是什么? (对于32768以外的晶振、LFXT1不支持 HF 模式、LF 模式不具有特征(大概不支持))
谢谢。。。 Jim