This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:MSP430FR5969-SP 3.3V 接口连接到1.8V

Guru**** 2538540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951934/msp430fr5969-sp-msp430fr5969-sp-3-3v-interface-to-1-8v

器件型号:MSP430FR5969-SP

您好!

问题是、在由3.3V VDD 供电时、通过外部器件提供的1.8V I/O GPIO (输入和输出)、MSP430的工作模式

我们需要知道 VIT+、VIT-对于3.3V–我担心1.8V 作为输入可能会影响 MSP430被理解为'1'

 

关于 MSP430输出侧:

当将输出驱动至1.8V 时、可使用三态缓冲器和1.8V 的外部上拉电阻器来完成此操作。

我没有看到 I/O 的三态输出选项–是否有激活的方法?

谢谢、

Zeev。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对输出进行三态处理的常用方法是使其成为输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeev、

    在 VCC = 3.3V 时、我们无法直接说明最小和最大 VIT+和 VIT-电压将是多少、因为该 VCC 未在表中列出。 唯一可接受的 VCC 电平是 VCC = 2.2V、因为1.8V 将无问题地超过阈值。

    TXS0104双向电平转换器是一种很好的权变措施。 您可以将 OE 引脚设置为高电平、以允许 GPIO 从 MSP430与1.8V 外部器件进行通信。 或者、您可以将 OE 引脚设置为低电平、以将输出置于三态模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回答。

    我知道使用外部电平转换器的选项。

    但是、TXS0104并非航天级产品、我认为 TI 没有这类产品。

    我们正在尝试最大限度地减少外部器件、并且只有 MSP430来提高系统可靠性  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeev、

    感谢您的耐心等待。  

    德州仪器(TI)没有航天级电平转换器。  

    唯一可以实现的解决方案是 VCC 必须大于1.99V、以便只要主机 MCU VDD = 1.8V、GPIO 就能够以1.8V 的电压进行通信。 因此、数据表中使用了2.2V 规格、但这需要外部2.2V LDO。 这是我们知道1.8V I/O 工作的唯一方法。