尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
他们不小心更改了信息存储器的某些内容、使得 ADC 和时钟现在不准确。
现在、一些产品已发货、一些产品仍在其装配线中。
他们询问是否有任何方法可以恢复 TI 用于存储校准参数的信息存储器、或者是否可以为此校准或更新固件?
黄维恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
他们不小心更改了信息存储器的某些内容、使得 ADC 和时钟现在不准确。
现在、一些产品已发货、一些产品仍在其装配线中。
他们询问是否有任何方法可以恢复 TI 用于存储校准参数的信息存储器、或者是否可以为此校准或更新固件?
黄维恩
对于 F2系列、在理论上、在给定(良好)外部时钟源的情况下、可以重新生成 CALDCO 常量。 下面以 F2619为例:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJONAwnL3yWdDoTGcuFCOw__IOGqZri__LATEST
如上所述、它假定有一个32kHz 时钟源(标称晶体)来驱动 ACLK、并且使用定时器捕捉来调优 DCO (而不是像 FLL)。
我没有看到 AFE253的这个示例、可能是因为它没有 LFXT。 也就是说、我希望该原理可以通过 HFXT (XT2)甚至信号馈送到计时器(CCI)引脚中来实现。 (较低频率的信号通常效果更好。) 但这并不是微不足道的。
我不知道是否有类似的 ADC 校准机制。 (我在书中看不到这些内容、但可能我忽略了一些内容。)