This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:如果信息存储器已经被改变、是否能够恢复它

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/948505/msp430afe253-is-it-possible-to-restore-information-memory-if-it-has-been-changed

器件型号:MSP430AFE253

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

他们不小心更改了信息存储器的某些内容、使得 ADC 和时钟现在不准确。

现在、一些产品已发货、一些产品仍在其装配线中。

他们询问是否有任何方法可以恢复 TI 用于存储校准参数的信息存储器、或者是否可以为此校准或更新固件?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您能告诉我客户更改了信息存储器中的哪些数据吗?

    发生变化的原因是什么? 误操作?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson

    滥用。

    他们不知道 TI 使用的信息存储器 A,并将其视为其使用的通用存储器。

    黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 F2系列、在理论上、在给定(良好)外部时钟源的情况下、可以重新生成 CALDCO 常量。 下面以 F2619为例:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJONAwnL3yWdDoTGcuFCOw__IOGqZri__LATEST

    如上所述、它假定有一个32kHz 时钟源(标称晶体)来驱动 ACLK、并且使用定时器捕捉来调优 DCO (而不是像 FLL)。

    我没有看到 AFE253的这个示例、可能是因为它没有 LFXT。 也就是说、我希望该原理可以通过 HFXT (XT2)甚至信号馈送到计时器(CCI)引脚中来实现。 (较低频率的信号通常效果更好。) 但这并不是微不足道的。

    我不知道是否有类似的 ADC 校准机制。 (我在书中看不到这些内容、但可能我忽略了一些内容。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bruce:

    感谢您的信息。

    虽然它无法完全解决这个问题、但我们可以解决这个问题。

    黄维恩