This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:用于(自下而上)水位测量的 msp430fr6047

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, TIDM-02003, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/948129/msp430fr6047-msp430fr6047-for-bottom-up-water-level-measurement

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: TIDM-02003MSP430FR6043

您好、Eddie、

W 有一个用于确定水流的系统。 dTOF、UPS 和 DNS 在每个可选间隔内与级别一起测量(现在手动完成!) 我们可以非常准确地计算水流量(m3/s)。 为此、我们在笔记本电脑上通过 CFD (计算流体力学)生成的简化表来运行结果。 我们测试了直径为300毫米到900毫米的管道。

现在、我们需要了解如何使用 MSP430FR6047从废水管道的自下而上测量该液位。  我们在图片的蓝色框中为此添加了两个垂直外观传感器(1MHz)!

您能否向我们提供有关如何使用 msp430fr6047实现此目标的基本信息?

下面是我们的技术讲座中600mm 原型的图片:

此致、

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    在您的设置中、超声波能量似乎必须行进很远的距离。 我建议您首先使用较小的设置进行测试、以确定您的激励电压需要有多强。  您是否考虑过从上往下(通过空气)进行感应? 替代方案?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo,感谢你的答复。 不需要、我们不希望它自上而下(使用空气传感器)、因为该单元包含两个方向的部件、以使其穿过皮特的照明灯。 是的、它距离很远、可能会与最大旅行时间发生冲突!

    我将两个传感器安装在彼此相邻的位置、俯视! 我的想法是、如果液位较高(即有足够的时间从 Tx 切换到 Rx??)、则使用它们并联、直至管道直径的两倍。 如果电平低于使用一个作为 Tx、另一个作为 Rx。 欢迎您提出所有想法!

    此致、

    Laurent\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    我建议您首先使用频率较低的传感器(如鱼查找器件中使用的传感器)来获得更好的范围(这些传感器可能需要更高的激励电压)。  您可以尝试将200kHz (亚马逊上常见的鱼翅片使用这些)换能器连接到我们的燃气表板(TIDM-02003)、然后将其浸入水桶中、以查看您得到的信号强度。 这样、您就可以很好地了解您需要的激励电压。  当我回到实验室时、我可以在我的一侧运行一些简单的实验。

    BR、
    Leo   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leo、这可能是正确的方法。 我们有 MSP430FR6047EVM、其范围为50kHz - 2、5Mhz。 如果你可以进行实验、那就很好了。 您使用哪种换能器进行水处理? 目前他们工作正常、我使用:

    https://www.steminc.com/PZT/en/ultrasonic-flow-sensor-stainless-steel-1mhz 

    Rgds、

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    我在亚马逊上找到了一个"幸运手持式鱼搜寻器"、售价41美元、表示它使用的是200kHz 换能器和45度光束。  我将订购一个、看看在不同的激励电压和这个换能器情况下、我可以获得多远的距离。  我假设它将具有一个升压转换器、能够为他们声称的扩展范围实现足够高的激励。  

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    有了四个 AAA (6Vdc)和45度、100 MTR 就非常重要! 应检查工作频率200Hz! 实际上、就像您说的、将应用升压转换器、可能只有1个或2个 FET。 众所周知、水中的声音以超低频率传播很远的距离(鲸鱼!)。 告诉我您的调查结果? 了解我们可以学到的内容!

    Rgds、

    劳伦特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Laurent、

    今天我在 Jiakang 找到了一个175kHz 换能器、并将1加仑的油漆罐装满水。 当我将该传感器浸入水中并使用 MSP430FR6043气体平台以170-180kHz 2脉冲信号和-6.5dB 增益对其进行激发时、我得到了以下结果:

    如果您使用此类频率较低的传感器、则可能不需要增加激励电压。 请注意、考虑到该传感器的波束角较宽、因此存在大量反射。 在您的情况下、我不希望看到所有这些额外的反射。

    BR、
    Leo