This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1121A:适用于 MSP430F1121AIDGV 的开放式插座

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430DW28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/945979/msp430f1121a-suitable-open-top-socket-for-msp430f1121aidgv

器件型号:MSP430F1121A
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430DW28

您好、先生、

这是 IC 编程器制造商。

我们帮助客户在我们的编程系统上开发编程工具。

现在、客户需要 MSP430F1121AIDGV (TVSOP20)、并且我们找不到适合此 MPN 的插座(顶部打开)。

您能帮我们介绍合适的插座(型号/品牌)吗?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    遗憾的是、我不熟悉该确切封装的插座。   此器件的唯一目标插座板是采用 DW 封装(28引脚 SOIC)的 MSP-TS430DW28、而不是您要寻找的 DGV 封装(TVSOP 20)。   

    您可以在 我们的硬件工具用户指南中找到我们所有插槽式 EVM 的 BOM、但同样、我看不到确切封装的任何电路板。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢您的回复。

    我认为应该 使用插座 OTS-14-0.65-01、我将在它上联系 Enplas。

    感谢您的支持。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    我再次查看该文档、它不受 TVSOP20支持。

    我仍在询问此封装的插座制造商、可能是定制的。

    感谢您的支持。