请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F1121A 主题中讨论的其他器件:MSP-TS430DW28
您好、先生、
这是 IC 编程器制造商。
我们帮助客户在我们的编程系统上开发编程工具。
现在、客户需要 MSP430F1121AIDGV (TVSOP20)、并且我们找不到适合此 MPN 的插座(顶部打开)。
您能帮我们介绍合适的插座(型号/品牌)吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
这是 IC 编程器制造商。
我们帮助客户在我们的编程系统上开发编程工具。
现在、客户需要 MSP430F1121AIDGV (TVSOP20)、并且我们找不到适合此 MPN 的插座(顶部打开)。
您能帮我们介绍合适的插座(型号/品牌)吗?
谢谢你。
嗨、Jack、
遗憾的是、我不熟悉该确切封装的插座。 此器件的唯一目标插座板是采用 DW 封装(28引脚 SOIC)的 MSP-TS430DW28、而不是您要寻找的 DGV 封装(TVSOP 20)。
您可以在 我们的硬件工具用户指南中找到我们所有插槽式 EVM 的 BOM、但同样、我看不到确切封装的任何电路板。
谢谢、
JD