Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5336
我们计划在设计中使用 MSP430F5336、我们有两个要求
在 MSP430F5336和 T1042 CPU 之间有一个串行链路
2.能够通过串行链路升级 MSP430F5336固件
为了满足第一个要求、我们计划使用 MSP430F5336上可用的两个 UART 中的一个(USCI_A0 P2.4、P2.5)
我们计划使用此串行链路升级固件、但数据表指定 MSP430F5336上的 BSL 使用 P1.1和 P1.2作为 TX 和 RX。
这是否意味着我们需要在 MSP430和 T1042之间建立两条串行链路? 还是可以定制 BSL 使用 USCI_A0?
谢谢,
Dmitri Krivchitch