This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5336 BSL UART

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/942004/msp430f5336-bsl-uart

器件型号:MSP430F5336

我们计划在设计中使用 MSP430F5336、我们有两个要求

在 MSP430F5336和 T1042 CPU 之间有一个串行链路

2.能够通过串行链路升级 MSP430F5336固件

为了满足第一个要求、我们计划使用 MSP430F5336上可用的两个 UART 中的一个(USCI_A0 P2.4、P2.5)

我们计划使用此串行链路升级固件、但数据表指定 MSP430F5336上的 BSL 使用 P1.1和 P1.2作为 TX 和 RX。

这是否意味着我们需要在 MSP430和 T1042之间建立两条串行链路? 还是可以定制 BSL 使用 USCI_A0?

谢谢,

Dmitri Krivchitch