This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:驱动程序与 MSP432P4111兼容

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/940563/msp432e401y-driver-compatibility-with-msp432p4111

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我们的 MSP432P4111产品取得了良好的成功。 为此、我们将驱动程序导入了版本控制中、并实现了一些良好的测试覆盖范围。

我们有一位客户需要 MSP432E401Y 器件(因此我们可以使用 EMAC)。

我想知道这两款器件的驱动程序库之间是否有任何比较、以便我们可以尽可能重复使用 MSP432P4111驱动程序库。

例如、我看一下 SPI 驱动器、有一些相似之处、但也有很多不同之处。

任何建议都很好。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高脚部、

    让我来看看这个。  我将在接下来的24小时内为您解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis、

    我们现在只对测试 PCB 进行布局、MSP432E4器件看起来非常接近我们已经使用的 TM4C1294器件。 我认为这会导致 MSP432P4和 MSP432E4驱动程序库的差异。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高脚部、

    很抱歉、我花了比预期更长的时间来回答您的问题。

    显然、没有明确的文档来说明两个驱动程序库中的差异。

    但是、TI 驱动程序层 API 支持 MSP432系列之间的跨平台兼容性、可与 RTOS 配合使用或不与 RTOS 配合使用。  您可以在相应的 SimpleLink_MSP432_xxx SDK 中的.\docs\tidrivers 文件夹中找到有关此功能的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。

    我们必须按原样使用提供的 MSP432E401Y 驱动程序。

    谢谢

    太棒了!