器件型号:MSP432E401Y
您好!
我们的 MSP432P4111产品取得了良好的成功。 为此、我们将驱动程序导入了版本控制中、并实现了一些良好的测试覆盖范围。
我们有一位客户需要 MSP432E401Y 器件(因此我们可以使用 EMAC)。
我想知道这两款器件的驱动程序库之间是否有任何比较、以便我们可以尽可能重复使用 MSP432P4111驱动程序库。
例如、我看一下 SPI 驱动器、有一些相似之处、但也有很多不同之处。
任何建议都很好。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:MSP432E401Y
您好!
我们的 MSP432P4111产品取得了良好的成功。 为此、我们将驱动程序导入了版本控制中、并实现了一些良好的测试覆盖范围。
我们有一位客户需要 MSP432E401Y 器件(因此我们可以使用 EMAC)。
我想知道这两款器件的驱动程序库之间是否有任何比较、以便我们可以尽可能重复使用 MSP432P4111驱动程序库。
例如、我看一下 SPI 驱动器、有一些相似之处、但也有很多不同之处。
任何建议都很好。
谢谢。
高脚部、
很抱歉、我花了比预期更长的时间来回答您的问题。
显然、没有明确的文档来说明两个驱动程序库中的差异。
但是、TI 驱动程序层 API 支持 MSP432系列之间的跨平台兼容性、可与 RTOS 配合使用或不与 RTOS 配合使用。 您可以在相应的 SimpleLink_MSP432_xxx SDK 中的.\docs\tidrivers 文件夹中找到有关此功能的更多信息。