Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2533
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 主题中讨论的其他器件:MSP430G2533
您好!
我已从 MSP4302553数据表中获得上述屏幕截图。 我正在尝试使用 GPIO 上的中断来监控电容器的放电时间。 我已将 IES 配置为高电平-低电平中断。
我在 PicoScope 示波器上监控信号、我意识到 GPIO 上的中断在 APPx 上触发。 1.32伏
请解释 上述突出显示的数字中"输入"和"最大"的确切含义。 这是否意味着可以有两个触发点?
我想将中断设置为0.75V 触发。
谢谢、