This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:施密特触发

Guru**** 2517540 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/940870/msp430g2553-schmitt_trigger

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430G2533

您好!

我已从 MSP4302553数据表中获得上述屏幕截图。 我正在尝试使用 GPIO 上的中断来监控电容器的放电时间。 我已将 IES 配置为高电平-低电平中断。

我在 PicoScope 示波器上监控信号、我意识到 GPIO 上的中断在 APPx 上触发。 1.32伏  

请解释 上述突出显示的数字中"输入"和"最大"的确切含义。 这是否意味着可以有两个触发点?

我想将中断设置为0.75V 触发。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、这意味着触发点可以位于两个值之间的任意位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashith、

    施密特触发意味着在 VCC = 3V 时、如果 MSP430G2533检测到最小值和最大值之间的上升沿、则输入将被记录为"1";如果它是最小值和最大值之间的下降沿、则被记录为"0"。 施密特触发器会增加迟滞、以便电压在达到 MIN 和 MAX 之间的阈值时检测到1或0。  

    您无法设置希望中断触发的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回答。