Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TRF7960, UNIFLASH
器件型号:TRF796x_TRF7970X_MIFARE _12_2013
您好!
我在用于 Mifare 应用的 TRF7970A EVM 中工作。
我可以访问 TI 提供的"TRF796x_TRF7970X_MIFARE _12_2013" Mifare 示例。
TRF7970A EVM 采用默认硬件配置。 我从 MIFARE 示例中编程了一个二进制文件、该示例将版本显示为"固件版本 TRF7960_MIFARE "。 因此、我无法扫描 MIFARE 标签。 看起来标签没有响应。 请参阅随附的图片。
但我从 MIFARE 示例中编程了另一个二进制文件、该示例将版本显示为"Firmware Version 3.2.1.EXP"。 这样、我就可以扫描 Mifare 标签、但无法对其进行身份验证。 此固件版本似乎不支持 MIFARE 身份验证。 请参阅下图。
请在这两种情况下查找随附的 TRF7970A 寄存器转储。
我正在使用 Mifare 4K 标签、该标签的响应方式为:ATQA = 0x00 02和 SAK = 0x18。
请指导我成功测试 Mifare 应用程序。
此致、
Sunil