This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF796x_TRF7970X_MIFARE _12_2013:TRF7970A EVM Mifare 应用

Guru**** 2766555 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TRF7960, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/939602/trf796x_trf7970x_mifare_12_2013-trf7970a-evm-mifare-application

器件型号:TRF796x_TRF7970X_MIFARE _12_2013

您好!
我在用于 Mifare 应用的 TRF7970A EVM 中工作。
我可以访问 TI 提供的"TRF796x_TRF7970X_MIFARE _12_2013" Mifare 示例。


TRF7970A EVM 采用默认硬件配置。 我从 MIFARE 示例中编程了一个二进制文件、该示例将版本显示为"固件版本 TRF7960_MIFARE "。 因此、我无法扫描 MIFARE 标签。 看起来标签没有响应。 请参阅随附的图片。

但我从 MIFARE 示例中编程了另一个二进制文件、该示例将版本显示为"Firmware Version 3.2.1.EXP"。 这样、我就可以扫描 Mifare 标签、但无法对其进行身份验证。 此固件版本似乎不支持 MIFARE 身份验证。 请参阅下图。

请在这两种情况下查找随附的 TRF7970A 寄存器转储。

我正在使用 Mifare 4K 标签、该标签的响应方式为:ATQA = 0x00 02和 SAK = 0x18。

请指导我成功测试 Mifare 应用程序。

此致、

Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    虽然我们提供该代码供客户参考、但它不是我们支持的内容。 该代码是在8年多前开发的、自那时起根本就没有维护过。

    我们团队中没有任何人对该固件和 GUI 如何连接在一起有任何经验、因此该解决方案的所有开发人员不再在场。

    对于 Mifare Classic、所有应用程序都应参考 http://www.ti.com/lit/pdf/SLOA214 以获取支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph Jacobi、

    感谢您的回答。 请理解、我不要求您调试我的问题并找到问题。  

    我只是在问、根据 TI 的说法、应该将哪一个可用的二进制文件和 GUI 与 TRF7970A EVM 配合使用、以获得所声称的结果。 我只想确保我使用正确的文件来测试 TI 说的工作原理。 有几个 GUI 和二进制文件具有不同的名称、扩展名为.txt 和.d43。 我无法将.d43文件与 UniFlash 应用程序和 MSP FET 编程器配合使用。 如果 TI 有人知道哪个文件是最新的、应该使用哪个文件、请告诉我。

    默认情况下、TRF7970A EVM 附带启用并行接口的功能。 因此、在检查 SLOA214之前、我想检查并行接口、因为我需要对 SLOA214的 TRF7970A EVM 进行更改。

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我理解这是您的问题、但正如我提到的...  我们团队中没有任何人对该固件和 GUI 如何连接在一起有任何经验、因此该解决方案的所有开发人员不再在场。

     TRF796x_TRF7970X_MIFARE _12_2013示例仍然可用、因为它是我们唯一可供客户参考的直接模式0应用代码、但我们没有能力回答有关它与 GUI 配合使用的问题。 坦率地说、我对这些产品的6年支持中、这是第一次出现这样的问题。 我甚至不知道它可以连接到该 GUI。

    很抱歉、我们无法在此处提供指导...