This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:UART RX 线(P4.1)开始下拉某些芯片

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/939594/msp430f67791a-uart-rx-line-p4-1-starts-pulling-down-on-some-chips

器件型号:MSP430F67791A

我在多个电路板上遇到了这种奇怪的行为、其中 P4.1用于在运行正常一段时间后将 UART 切换到下拉模式。 它在我测试过的4个电路板中的2个电路板上是可重复的。 任何指针,说明导致此问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Afzaal、

    您是否尝试在帖子中附加图像?

    您的软件中是否有可对 P4控制寄存器重新编程的内容? 是否可以查看寄存器 P4DIR.1 P4SEL0.1 P4MAP.1的状态来解释该行为?

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始化后、实际上没有任何更改任何寄存器的内容。 我监控了寄存器、它们不会改变。

    TX 和 RX 线路的图像。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何东西连接到(Rx)引脚? 否则、它将悬空、因为 UART 只驱动其 Tx 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 如前所述、它可以工作一段时间、然后下拉。 有时在几分钟内完成、有时在启动一小时后完成。

    缩小视图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样,我想说的是,“漂移”下行—“脉冲”下行会比较突然,您可能看不到 Tx 引脚的串扰。

    导线另一端有什么? 您能探测到那里吗?