请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F67791A 我在多个电路板上遇到了这种奇怪的行为、其中 P4.1用于在运行正常一段时间后将 UART 切换到下拉模式。 它在我测试过的4个电路板中的2个电路板上是可重复的。 任何指针,说明导致此问题的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在多个电路板上遇到了这种奇怪的行为、其中 P4.1用于在运行正常一段时间后将 UART 切换到下拉模式。 它在我测试过的4个电路板中的2个电路板上是可重复的。 任何指针,说明导致此问题的原因是什么?