This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:简单的数学题- DAC 相关

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/909609/msp430fr2355-simple-math-question----dac-related

器件型号:MSP430FR2355

我有一个变量、我将递减并使用该变量为输出提供 DAC。

K -= 15;

当值为 k<=0时、我想将 k 引脚设置为0。  k 很有可能从0到4095之间的任何值开始...假设 k 变为4、过程减去15。  这是否会导致 k 回滚到65524?  我似乎无法在低端上构建正确的陷阱、我尝试的一切似乎都是 DAC 在0或接近0时进入低值、然后跳转到4095并从那里斜降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法要求算术在0饱和、因此您必须进行检查。

    您可以在[if (k > 15) k-=15;else k=0;]或[k-=15;if (k > 4095) k = 0;]之前进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce!

    这解决了我的问题