请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 我有一个变量、我将递减并使用该变量为输出提供 DAC。
K -= 15;
当值为 k<=0时、我想将 k 引脚设置为0。 k 很有可能从0到4095之间的任何值开始...假设 k 变为4、过程减去15。 这是否会导致 k 回滚到65524? 我似乎无法在低端上构建正确的陷阱、我尝试的一切似乎都是 DAC 在0或接近0时进入低值、然后跳转到4095并从那里斜降