This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我是一名计算机工程专业的学生、现在我正在学习微控制器。
我一直在研究一个使用 msp430f5529LP 实现的项目。
我刚刚完成了这个项目、现在我的老师鼓励我进一步探讨这个主题。
由于 launchpad 是单独使用的、并且具有许多我的项目中不需要的 fundi、因此我想设计一个将 MCU 和项目中的其他组件组合在一起的独特 PCB 电路。
说实话、这是我第一次参与 PCB 设计。 我不知道应该从哪里开始。 不过、我对 MCU 有一些基本的了解。
以下是 MCU 应具有的要求 funfunfin funfunion:
SPI 接口
2、USB 接口(我将用于与 Android 手机通信)
3、几个 GPIO 引脚。
4、使用 C 程序运行
所以,我已经做了一些研究。 我可以找到 msp430f5529用户指南和 launchpad 的原理图、我相信这些指南和原理图可以用作参考。
但接下来会发生什么。 我真的希望有人能引导我进入这个过程。
你好,Zihao。
MSP430F5529是一款适合您的应用的器件。 如果您不需要太多的 IO 引脚、还有其他更小的系列型号(版本)(更少的 IO 引脚)。 它们将支持 USB、SPI 并使用 C 程序运行。
是的、MSP430F5529用户指南和原理图是一个很好的开始位置。
由于您将设计自己的 PCB、SLAA457应用手册 是 USB 器件的绝佳来源。
关于使用 Android 进行开发、 SLAA630应用手册 将有所帮助。
是的、我实际上已经阅读了上面提到的应用手册、并完成了电话和 MSP430之间接口的软件部分。 我现在正在尝试构建硬件。 如果您能为我提供更多教程或示例电路、我将不胜感激。
您好、Zihao、
对于硬件方面、MSP430F5529 Launchpad 设计文件可能是对电路进行解压的最佳参考。 对于软件、我不确定哪种类型的 USB 接口(CDC、HID 等)可与 Android 配合使用、但您可以在 MSP430Ware 中找到多个支持的接口示例。