This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430 MCU 的 PCB 设计

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/907614/msp430f5529-pcb-design-for-msp430-mcu

器件型号:MSP430F5529

大家好、我是一名计算机工程专业的学生、现在我正在学习微控制器。

我一直在研究一个使用 msp430f5529LP 实现的项目。  

我刚刚完成了这个项目、现在我的老师鼓励我进一步探讨这个主题。

由于 launchpad 是单独使用的、并且具有许多我的项目中不需要的 fundi、因此我想设计一个将 MCU 和项目中的其他组件组合在一起的独特 PCB 电路。

说实话、这是我第一次参与 PCB 设计。 我不知道应该从哪里开始。 不过、我对 MCU 有一些基本的了解。

 以下是 MCU 应具有的要求 funfunfin funfunion:

SPI 接口

2、USB 接口(我将用于与 Android 手机通信)

3、几个 GPIO 引脚。

4、使用 C 程序运行

所以,我已经做了一些研究。 我可以找到 msp430f5529用户指南和 launchpad 的原理图、我相信这些指南和原理图可以用作参考。

但接下来会发生什么。 我真的希望有人能引导我进入这个过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zihao。

    MSP430F5529是一款适合您的应用的器件。  如果您不需要太多的 IO 引脚、还有其他更小的系列型号(版本)(更少的 IO 引脚)。  它们将支持 USB、SPI 并使用 C 程序运行。

    是的、MSP430F5529用户指南和原理图是一个很好的开始位置。

    由于您将设计自己的 PCB、SLAA457应用手册 是 USB 器件的绝佳来源。

    关于使用 Android 进行开发、 SLAA630应用手册 将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我实际上已经阅读了上面提到的应用手册、并完成了电话和 MSP430之间接口的软件部分。 我现在正在尝试构建硬件。 如果您能为我提供更多教程或示例电路、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zihao、

    对于硬件方面、MSP430F5529 Launchpad 设计文件可能是对电路进行解压的最佳参考。  对于软件、我不确定哪种类型的 USB 接口(CDC、HID 等)可与 Android 配合使用、但您可以在 MSP430Ware 中找到多个支持的接口示例