This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MSP430F5659开发套件

Guru**** 2931630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/907810/msp430f5659-msp430f5659-development-kit

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好!  

我想为 MSP430F5659开发和调试定制代码。 在 TI 网站中搜索、我正在获取 MSP430F5529的开发板。 是否有用于5659的单独套件或我们需要使用5529本身。

5529和5659代码兼容、代码可在不同位置重复使用。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Radhakrishnan、

    MSP-TS430PZ00USB 100引脚目标板。  如果您查看数据表,第119页将会看到以下内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Radhakrishnan V"]

    5529和5659代码兼容、代码可在不同位置重复使用。 请提供建议。

    [/报价]

    对于5529、最大 MCLK 为25MHz、对于5659、则为20MHz。 硬件模块(和相关软件)基本相同。