This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:用于数据采集的 PC 接口

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, BOOSTXL-AUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/904503/msp-exp430fr5994-interface-to-pc-for-data-capture

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件:TUSB3410BOOSTXL-AUDIO
我们能否将样本从该器件传输到计算机? 采样率为8000个样本/秒
我们可以使用 USB 进行传输吗? 这将非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否意味着您需要通过 UART 将数据传输到 PC? 采样率是多少?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Basavaraj、您好!

    FR5994没有专用 USB 模块、但您可以使用 UART 通过简单的超级终端使用 RS232接口将数据传输到 PC。

    如果您的 PC 上确实有 RS232、但只有 USB、则有替代解决方案。 一种方法是使用 TUSB3410实现连接到 PC 的 UART 转 USB 桥接器、以及 PC 超级终端上的虚拟 COM 端口。 下面提供了一些更多信息。

    您还可以选择另一个 MSP 器件、如 F6638或 F5529、该器件附带 USB 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walther、

    感谢您的回复和详细信息。

    但我所指的器件是 MSP-EXP430FR5994 Launchpad 开发平台、我将与一起使用

    BOOSTXL-AUDIO 音频 BoosterPackTm插件模块,我 需要在开发、调试阶段将麦克风样本直接采集到 PC。

    因此提到了采样率。 有没有方法可以将其连接到 PC,例如通过板载  MSP-EXP430FR5994 Launch Pad 上的 eZ-FET 硬件部分提供的 USB 接口从麦克风获取样本。

    希望我现在更清楚一点。

     

    此致

    Basavaraj B M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Basavaraj、您好!

    感谢您提供的其他信息、因此 JTAG 接口保留仅用于调试、但请使用在 Launchpad 上实现的反向通道 UART。

     有关更多详细信息、请参阅第2.2.4章下 LaunchPad 的用户指南



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walther、

    感谢您的详细信息。 我们将在手中拿一个 LaunchPad 板检查一下、因为它仍在运输中、预计会有任何时间出现。  

    希望反向通道 UART 能够满足要求,采样率为8K。

    此致

    Basavaraj B M