This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:SBW + UART BSL 的引脚接头

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/903767/msp-gang-pin-header-for-sbw-uart-bsl

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433

大家好、

我想让 SBW 和 UART BSL 都位于接头引脚排列中、是否有人可以与我共享 UART BSL 连接?

我找到了 SBW 的图、但我不确定 UART BSL 是否还需要将 TCK 连接到 SBWTCK、将 TDO/TDI 连接到 SBWTDIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 UART BSL 接口、您可以看到这一点

    测试和复位用于硬件调用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的、我知道测试和复位用于 BSL 调用。 但我的客户计划使用 MSP-GANG、我想知道 MSP-GANG 上的哪两个引脚连接到 MSP430测试和复位引脚。

    在我之前的帖子中、您可以看到它是 TEST、TCK 连接到 SBWTCK、TDI/TDO 连接到 SBWTDIO。 您是否有明确指定 BSL 连接的简单图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    与 MPS-FET 相同、测试引脚为 PIN8、复位引脚为 PIN11。 您可以连接客户电路板上的 PIN11和 PIN1。 以及您在第一张图片中发布的连接 PIN8和 PIN7。 我的侧面有测试、测试正常。(我使用的是 msp430fr2433 launchpad、没有330ohm)  

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary 已正确回答了您的问题、并提供了与 MSP-GANG 连接器相关的表格。 也许、更清楚地说、您可以阅读此主题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    根据我的测试结果、以下组合对于 UART BSL 都是可行的。

    (MSP-GANG 侧)

    1. TCK (7)+复位(11)

    2.测试(8)+复位(11)

    与图2-2不同、TDI/TDO (1)在这里无用。

    这带来了我的好奇心、所以我尝试了 SBW 的另一种组合。  

    以下组合不适用于 SBW。

    1、复位(11)+ TCK (7)

    2.复位(11)+测试(8)

    总之、

    1. 对于 SBW、用户需要将引脚1连接到 SBWTDIO、并将引脚7或8连接到 SBWTCK;
    2. 对于 UART BSL、用户需要将引脚11连接到 SBWTDIO、并将引脚7或8连接到 SBWTCK。

    这可能是一个问题、因为我的客户需要 SBW 和 UART BSL、我们可以将引脚1和引脚11短接在一起吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在前面提到过、"您可以连接客户电路板上的 PIN11和 PIN1。 以及您在第一张图片中发布的连接 PIN8和 PIN7。" 是将引脚1和 PIN11、PIN8和 PIN7短接。 这是从我的角度来看工作的。 但由于我没有 MSP-GANG 的原理图详细信息、因此我不知道是否存在任何风险。 我可以帮助我的团队更清楚地说明这一点。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我认为您是对的、引脚1和引脚11可以短接在一起、至少到目前为止、我在我的 Gang 编程器上进行了这样的操作、没有任何错误。 再次感谢。

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我发现您只需要连接我团队的 PIN11和 PIN8。 由于在 MSP-GANG 的 JTAG 设置中、它可以 通过 RST 配置 SBWData、如下所示:

    我已经对它进行了测试、它运行良好。

    此致

    Gary