主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433
大家好、
我想让 SBW 和 UART BSL 都位于接头引脚排列中、是否有人可以与我共享 UART BSL 连接?
我找到了 SBW 的图、但我不确定 UART BSL 是否还需要将 TCK 连接到 SBWTCK、将 TDO/TDI 连接到 SBWTDIO。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想让 SBW 和 UART BSL 都位于接头引脚排列中、是否有人可以与我共享 UART BSL 连接?
我找到了 SBW 的图、但我不确定 UART BSL 是否还需要将 TCK 连接到 SBWTCK、将 TDO/TDI 连接到 SBWTDIO。
您好、Gary、
根据我的测试结果、以下组合对于 UART BSL 都是可行的。
(MSP-GANG 侧)
1. TCK (7)+复位(11)
2.测试(8)+复位(11)
与图2-2不同、TDI/TDO (1)在这里无用。
这带来了我的好奇心、所以我尝试了 SBW 的另一种组合。
以下组合不适用于 SBW。
1、复位(11)+ TCK (7)
2.复位(11)+测试(8)
总之、
这可能是一个问题、因为我的客户需要 SBW 和 UART BSL、我们可以将引脚1和引脚11短接在一起吗?
谢谢。