This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR69721:MSP430FR69721IRGCR 温度传感器问题的权变措施

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/904262/msp430fr69721-workaround-on-msp430fr69721irgcr-temperature-sensor-issue

器件型号:MSP430FR69721

大家好、

我的客户正在使用 MSP430FR69721IRGCR 、正如您所知、ADC67上有勘误更新。

建议的解决方法是:

权变措施通过在30C 和85C 下对温度传感器进行 ADC 测量以获得所需的基准电压来记录校准数据。 TLV 部分中的校准数据(0x1A1A - 0x1A25)不能被覆盖、但是新的校准数据可被存储在用户 FRAM 或信息存储器中以进行进一步的温度计算。

问题是:一旦我们测量了故障批次的几个器件上的值、它们是否可以应用于故障批次的所有其他器件上? 或者、他们应该测试这个故障批次的每个器件吗?

这是一个有用的信息、比如说、由于变通办法需要在当前未由我们的应用程序管理的 FRAM 区域中写入数据、因此它需要无法管理的软件更新、因为终端应用已经在现场。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    我已经多次研究过这个请求、遗憾的是、受影响器件上的校准数据无用/基本上是随机的。  它们需要校准每个器件。  

    此问题已得到解决、这也是最近的器件批次不受影响的原因。   

    谢谢、

    JD