This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:SPI 工作频率

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/902449/msp430f5659-spi-operating-frequency

器件型号:MSP430F5659

您好!

我正在将 msp430f5659用于我的项目。 从用户指南中、我了解到 XT2可以使用高达32M 的晶体。 但在数据表的 SPI 模式列下、SPI 最大频率为20M。

如果预分频器值为0、我们能否可靠地使用具有32M 晶体的 SPI 模式? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)数据表具有权威性。 如果它显示您无法、则您无法。

    2) 2)没有从晶体运行 SPI 的选项(UCSSEL)。 晶体可以提供 SMCLK、但 SMCLK 限制为20MHz。 您可以使用更快的晶体、但必须将其分频。

    能够运行 SPI 至 fSYSTEM 实际上非常好。 许多 MCU 将您限制为 fSYSTEM/2。