请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F249 主题中讨论的其他器件: MSP-GANG、 MSP-FET、 UNIFLASH
您好!
他们问我如何对 MSP430F249闪存执行基于校验和的验证。
请给你建议吗?
-他们强调了基于校验和的验证、这不会从 F249读取实际的闪存内容。
如果使用 MSP-FET、他们会很高兴。 它们具有 MSP-FET。 它们没有 MSP-GANG。
(我读出 MSP-GANG 验证基于校验和:MSP-GANG UG SLAU358、[2.1.1.5验证])
例如、Uniflash 可与 MSP-FET 配合使用、且其屏幕上有一个校验按钮。
如果它通过校验和进行验证、我们会很高兴。