This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:使用 MSP-FET 进行基于校验和的验证

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249, MSP-GANG, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/902354/msp430f249-a-checksum-based-verification-using-msp-fet

器件型号:MSP430F249
主题中讨论的其他器件: MSP-GANGMSP-FETUNIFLASH

您好!
他们问我如何对 MSP430F249闪存执行基于校验和的验证。
请给你建议吗?

-他们强调了基于校验和的验证、这不会从 F249读取实际的闪存内容。

如果使用 MSP-FET、他们会很高兴。 它们具有 MSP-FET。 它们没有 MSP-GANG。
 (我读出 MSP-GANG 验证基于校验和:MSP-GANG UG SLAU358、[2.1.1.5验证])

例如、Uniflash 可与 MSP-FET 配合使用、且其屏幕上有一个校验按钮。
 如果它通过校验和进行验证、我们会很高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Elprotronic FT-Pro430可用于校验和。  校验和选项可在下面的用户指南的第9节中找到。

    http://content.elprotronic.ca/docs/Manual-USB-MSP430-Prg.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、
    感谢您对 FET-Pro430的介绍。
    我了解到、它的软件显示源映像文件的校验和值以及目标闪存的读取结果。
    如果 MSP-FET 不涵盖客户要求、我会建议这样做。

    请让我再问一个问题。
    您是否意味着 MSP-FET 或 MSP-GANG 相关工具不会显示来自目标闪存的校验和?

    我们想在 FET-Pro430之前报告这一点。