This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:时钟和 Spy-Bi-Wire 编程问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, ENERGIA, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1163786/msp430g2553-clock-and-spy-bi-wire-programming-questions

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP-FETENERGIA

晚上好。

我正在设计一个定制板、其中 MSP 微控制器(MSP420G2553IPW28)的作用是 通过 I2C 与几个芯 片进行通信并根据需要执行其他功能。 我有几个问题需要回答、以确认我当前对器件及其要求的理解:

  1. 如果 我的代码是在 Energia IDE 中编写的、并且我计划使用 MSP-FET 编程器/调试器和 MSP Flasher (命令行编程器)将代码上载到芯片中、Spy-Bi-Wire 是否是适用于 MSP 的可行编程方法?
  2. 由于这是定制 PCB、因此我不打算使用 MSP430G2553 LaunchPad 或类似评估板上的任何硬件。 我是否正确理解了用户指南中有关运行 MSP 的多个可能内部时钟选项不需要外部器件的说明、或者在所有情况下都需要外部晶体来访问/使用其他时钟选项?

谢谢、

A.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的,你可以这样做。  

    2.外部晶振是您的应用程序的可选配置。 如果内部时钟基准足以满足您的应用需求。 则无需外部时钟源。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢、这对您有很大帮助。 我已经考虑了另一个问题、我需要澄清:

    • 在 MSP 调试器工具上、如果我从计算机为调试器供电、并在对 MSP 进行编程时使用调试器工具为 MSP 供电、我是否希望将调试器引脚2 (VCC_TOOL)或引脚4 (VCC_TARGET)连接到 MSP 电源引脚? 我目前的理解是 我需要引脚4、但调试器用户指南的措辞对此有一点不清楚。

    谢谢、

    A.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要通过调试器为 MSP 供电、则需要连接引脚2。  

    我还建议您使用其他电源为 MCU 供电。 这是您的选择。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完美、谢谢。 当我不通过调试器进行编程时、MSP 将通过电池/电压稳压器设置运行。

    最棒的

    A.S.