Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, ENERGIA, MSP430G2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 主题中讨论的其他器件:MSP-FET、 ENERGIA、
晚上好。
我正在设计一个定制板、其中 MSP 微控制器(MSP420G2553IPW28)的作用是 通过 I2C 与几个芯 片进行通信并根据需要执行其他功能。 我有几个问题需要回答、以确认我当前对器件及其要求的理解:
- 如果 我的代码是在 Energia IDE 中编写的、并且我计划使用 MSP-FET 编程器/调试器和 MSP Flasher (命令行编程器)将代码上载到芯片中、Spy-Bi-Wire 是否是适用于 MSP 的可行编程方法?
- 由于这是定制 PCB、因此我不打算使用 MSP430G2553 LaunchPad 或类似评估板上的任何硬件。 我是否正确理解了用户指南中有关运行 MSP 的多个可能内部时钟选项不需要外部器件的说明、或者在所有情况下都需要外部晶体来访问/使用其他时钟选项?
谢谢、
A.S.