This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:AGND 和 DGND 连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010081, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/912164/msp430i2021-agnd-and-dgnd-connection

器件型号:MSP430I2021
主题中讨论的其他器件:TIDA-010081MSP430I2041

你(们)好

在本参考设计中、AGND 和 DGND 通过一个0hms 电阻器进行连接。 基于基准、它使用隔离式电源。

如果我为直流电使用非隔离式电源、会怎么样? 它是否会导致中性点出现任何问题?  

Attach 是我的原理图、我没有添加0欧姆电阻器来连接 AGND 和 DGND。 如果需要、请提供建议?

e2e.ti.com/.../SMART-POWER.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Jimmy Kang"]

    在本参考设计中、AGND 和 DGND 通过一个0hms 电阻器进行连接。 基于基准、它使用隔离式电源。

    如果我为直流电使用非隔离式电源、会怎么样? 它是否会导致中性点出现任何问题?  

    [/报价]

    相对于中性点和系统接地、您的整流器连接看起来不错。 它看起来与 TIDA-010081设计中的整流器配置非常相似、这是很好的。

    [引用用户="Jimmy Kang"]Attach 是我的原理图、我没有添加0欧姆电阻器来连接 AGND 和 DGND。 如果需要、请提供建议?[/报价]

    通常、在需要滤除噪声的情况下、使用 AGND 和 DGND 之间的0 Ω 电阻器。 您也可以在 DVCC 和 AVCC 之间执行相同的操作。 这样、如果您需要添加电阻器或电感器、您的设计会为该/这些组件预留一个占位符、而不必重新设计电路板。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们实现了将 AGND 短接至 DGND、当我们打开电源时、保险丝熔断

    在发生短路时、中性点会直接馈送到电桥、从而导致短路。 如何管理这一设计、这是一个难题。

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您是将负载连接在电流分流器和中性点之间还是线路和电流分流器之间? 我怀疑是后者、因为向分流器施加线路电压会将低电阻电阻器 R8和 R9短接至中性点、也可能损坏 MSP430i2041。

    请将线路电压和分流器之间的负载与分流器的另一侧连接到中性点。 这不应导致任何短路。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们没有将任何负载连接到设备。

    此致、

    姜志颖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    在进一步调试电路板后、我们注意到我们有翻转到 IN_P 和 IN_M 连接。 更换后、不再出现电弧问题。

    对于 AGDN 和 DGND 问题、仍然存在问题、因为我们的交流/直流是非隔离式的。 那么、我想知道的问题是、我是否不将 AGND 和 DGND 连接在一起。 这意味着什么?

    您能提供建议

    注意事项

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我进行仿真、 您可以看到在您的设计中、AGND 和 VGND 之间将存在电压差。 用于为模拟和数字器件提供 VCC 引脚电源电流。 这意味着 AGND 和 AVCC 之间将存在交流电压。

    您可以参阅 EVM430-F6736、您可以看到 GND 也连接到中性线。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    感谢您的仿真。  

    当我浏览图3时、您使用的是半桥整流器、因此当 AGND 连接到 DGND 时、中性点不会对带电短路。 但是、当我使用全桥时、AGND 短接至 DGND、直接连接至中性点的 AGND 将导致短路。   

    因此、根据您的图3、如果我将全桥更改为半桥、我应该能够将 AGND (中性)连接到 DGND。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但您仍需要记住、使用  0欧姆电阻器保持 AGND 和 GND 分离。 正如我的同事 James 所说、这可以帮助您避免 DGND 产生的高频噪声影响 AGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    谢谢。 将在板上尝试、看看是否有任何问题。

    我尝试在电源设计上打开 SLAA0024、但 TI 网络链接显示错误。 您是否碰巧拥有这些文档?

    或者、您是否能够提供原理图上 L5和 L6的确切值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您找到了吗?  http://robust.cs.utep.edu/arch1/arch1Home/tidocs/slaa024.pdf

    您讨论的是哪种原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天和伊万、您好

    我实施了半桥,并使用零欧姆连接 AGDN 和 DGND。 使用此配置,我们可以顺利地为电路板加电。

    在我的设计中、我通过接触的继电器控制交流负载。 首次上电时、继电器关闭、负载没有交流电源。 但是、当我滚动浏览 FW 逻辑并打开继电器并驱动交流负载时、MSP430似乎会自行复位。

    您是否能够告知导致这种情况的原因?

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您测试 MSP430 rst 引脚上的电压、以检查在您滚动浏览 FW 逻辑时是否存在电压跳转。

    您可以尝试使用此电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天和伊万、您好、

    我设法使电路板运行。  

    由于我们的设计使用继电器来开启负载、因此当继电器打开时、有时会导致 MCU 挂起。 仅当继电器接通电源为负载供电时才会出现此挂起问题。

    但是、如果继电器在连接负载的情况下始终打开、则可以。 我们怀疑 AGND 和 DGND 失衡导致了问题。 我们是否有任何解决方案可以先给 MCU 上电、然后再打开负载、而不影响 AGND 和 DGND 失衡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这不是一个复位问题、而是一个挂起问题。 您能否使用示波器进行一些测试、以确保问题是否出在 AGND 和 DGND 之间的电压间隙?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    感谢您的快速回复。  

    问题是可以确认的、我们将 AGND 和 DGND 之间的连接转移到靠近 MCU 的位置、之前 AGND 和 DGND 通过电缆进行连接、我相信它会拾取许多噪声、从而导致 AGND 和 DGND 不稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息、我将首先关闭这个线程。 如果您有更多问题、您可以在此主题下直接提问。