This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:电流消耗与 MSP430F2274进行比较

Guru**** 2526970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/917016/msp430fr2355-current-consumption-compares-with-msp430f2274

器件型号:MSP430FR2355

各位专家、您好!

我对工作模式电流消耗有疑问。
如果我想比较 FR2355和 F2274之间的工作模式电流消耗、我应该参考哪个参数?  
参数"不包括外部电流的工作模式电源电流"很好地比较 fMCLK = 1MHz 情况下的性能?

FR2355的数据表

F2274数据表

根据这两个数据表、对于 fMCLK=fSMCLK=1MHz、FR2355的电流消耗会更小、具体取决于用例。

并且 FR2355和 F2274之间的总电流消耗性能具有相同的比例(不是一个数量级)。
我的理解是否正确?

如果您能给我建议、我将不胜感激。

谢谢、此致、

Ryo Akashi   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    很抱歉耽误你的回答。

    [引用 USER="Ryo Akashi"]参数"工作模式电源电流(不包括外部电流)"很好地比较 fMCLK=1MHz 情况下的性能?

    是的。

    [引用用户="Ryo Akashi"]

    根据这两个数据表、对于 fMCLK=fSMCLK=1MHz、FR2355的电流消耗会更小、具体取决于用例。

    并且 FR2355和 F2274之间的总电流消耗性能具有相同的比例(不是一个数量级)。
    我的理解是否正确?

    [/报价]

    是的。  一般而言、FR2355和 F2274在这些条件下具有可比性。  由于指令缓存上的%hit、FR2355更复杂一些、并且很大程度上取决于代码的优化和结构、但根据经验、功率数将大致相同。