This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2513:GPIO 引脚触发电压电平

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/914895/msp430g2513-gpio-pins-trigger-voltage-level

器件型号:MSP430G2513

你(们)好

我正在设计一个项目、需要测量铅酸电池容量。 使用此类电池是最后一分钟的更改、因此我不打算使用任何花式测量器件、而是使用现有的 MSP430G2513测量电池电压。 但是、G2513没有 ADC、因此我计划使用一个简单的分压器来感应 GPIO 引脚上的电压。 一旦电压低至足以解除触发 GPIO 引脚、我们就知道电池已达到特定电平。  

问题:触发 GPIO 引脚低电平/高电平状态的电压是多少? 此参数是否为常量? 在裕度上会发生什么情况?   

非常感谢