请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2513 你(们)好
我正在设计一个项目、需要测量铅酸电池容量。 使用此类电池是最后一分钟的更改、因此我不打算使用任何花式测量器件、而是使用现有的 MSP430G2513测量电池电压。 但是、G2513没有 ADC、因此我计划使用一个简单的分压器来感应 GPIO 引脚上的电压。 一旦电压低至足以解除触发 GPIO 引脚、我们就知道电池已达到特定电平。
问题:触发 GPIO 引脚低电平/高电平状态的电压是多少? 此参数是否为常量? 在裕度上会发生什么情况?
非常感谢