This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:XDS110-ET 调试器出现故障

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/914361/ccs-msp-exp432p401r-xds110-et-debugger-bricked

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想使用 MSP432 Launchpad 尝试 FreeRTOS。 在将程序写入 MSP432P401R 期间、CCS 请求我更新 XDS110的固件。 更新失败、我的 Launchpad 出现故障。 您能告诉我恢复 Launchpad 的任何想法吗?

Launchpad 版本为修订版1.0 (黑色)。 我的 CCS 版本是  10.0.0.00010。如果插入/脉冲退出、并且 Linux lsusb 或 dmesg 无法识别 Launchpad 到 USB 的插入/拉出、则我 PC 上的 Windows 设备管理器不显示更新。

您是否认为对 MSP432进行编程的唯一方法是使用另一个 Launchpad 的调试器?

此致、
Ryosuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Ryosuke、

    您能不能查看下面链接中提供的另一个线程、该线程描述了出厂复位过程。

    链接

    但愿这有所帮助

    对于最后一个问题、可以通过不同的方法对 MSP432进行调试和编程。 请参阅以下链接

    链接

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。 另一个有趣的视频...

    此致

    Kostas