请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我想使用 MSP432 Launchpad 尝试 FreeRTOS。 在将程序写入 MSP432P401R 期间、CCS 请求我更新 XDS110的固件。 更新失败、我的 Launchpad 出现故障。 您能告诉我恢复 Launchpad 的任何想法吗?
Launchpad 版本为修订版1.0 (黑色)。 我的 CCS 版本是 10.0.0.00010。如果插入/脉冲退出、并且 Linux lsusb 或 dmesg 无法识别 Launchpad 到 USB 的插入/拉出、则我 PC 上的 Windows 设备管理器不显示更新。
您是否认为对 MSP432进行编程的唯一方法是使用另一个 Launchpad 的调试器?
此致、
Ryosuke