This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:与传感器 BoosterPack 插件模块进行通信

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/912896/msp430g2553-communicate-with-sensors-boosterpack-plug-in-module

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:OPT3001MSP430FR5994

大家好、我在尝试将 BoosterPack 模块与麦克风进行通信时遇到了一些问题。 我从网站上下载了一个用于 msp430fr5994的 driverlib、并尝试为我的麦克风调整 I2C 驱动程序。 我很幸运能够与 opt3001传感器(光)通信、但我与 bme280 (环境)的通信有问题、我需要它。 问题是当要求校准寄存器(0x88至0xA1)时、程序进入 ISR 转换中的循环。 我想知道您是否有适用于我的麦克风系列的 i2c 驱动程序、或者您是否可以帮助我解决此问题。 很抱歉我的英语、我来自乌拉圭。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    您是否尝试过我们的寄存器级 I2C 代码示例? 驱动程序库示例会导致很多开销、从而导致延迟。 您可能会在时序方面遇到一些问题。

    另外、请在此处找到应用报告的链接、其中提供了一些有关使用 MSP430 USCI 和 eUSCI 模块进行串行通信调试的有用提示。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    您是否能够解决此问题? 您是否仍需要有关此方面的支持? 请告诉我们。 非常感谢。

    此致

    Peter