请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 主题中讨论的其他器件:OPT3001、 MSP430FR5994
大家好、我在尝试将 BoosterPack 模块与麦克风进行通信时遇到了一些问题。 我从网站上下载了一个用于 msp430fr5994的 driverlib、并尝试为我的麦克风调整 I2C 驱动程序。 我很幸运能够与 opt3001传感器(光)通信、但我与 bme280 (环境)的通信有问题、我需要它。 问题是当要求校准寄存器(0x88至0xA1)时、程序进入 ISR 转换中的循环。 我想知道您是否有适用于我的麦克风系列的 i2c 驱动程序、或者您是否可以帮助我解决此问题。 很抱歉我的英语、我来自乌拉圭。 谢谢。