This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:当 Vcc 为2.2V 时、无法进入 BSL I2C 模式

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR59941
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/913355/msp430fr59941-can-not-enter-bsl-i2c-mode-when-vcc-is-2-2-v

器件型号:MSP430FR59941

您好!  

在 MSP430FR59941数据表中、MCU 可以在2.2V 或3.3V 下运行。

但我的客户将 Vcc 设置为2.2V 、 并且无法进入 BSL 模式来通过 I2C 通过外部主芯片下载程序。

测试完成后、如果 VCC 设置为2.9V~3.3V、它可以进入 BSL 模式以下载程序。

如果 VCC 低于2.8V、则无法 进入 BSL 模式以下载程序。

当  Vcc 为2.2V 时、请帮助检查 MSP430FR59941是否可以进入 BSL I2C 模式。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2C 上拉电阻器连接的电压如何? 与 VCC 相同吗?

    伊斯天