请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR59941 您好!
在 MSP430FR59941数据表中、MCU 可以在2.2V 或3.3V 下运行。
但我的客户将 Vcc 设置为2.2V 、 并且无法进入 BSL 模式来通过 I2C 通过外部主芯片下载程序。
测试完成后、如果 VCC 设置为2.9V~3.3V、它可以进入 BSL 模式以下载程序。
如果 VCC 低于2.8V、则无法 进入 BSL 模式以下载程序。
当 Vcc 为2.2V 时、请帮助检查 MSP430FR59941是否可以进入 BSL I2C 模式。
谢谢。