请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430I2021 我想使用 ACLK 作为 TimerA 的源时钟、每秒生成一个中断。
我会使用此中断来帮助跟踪长达24小时的时间。
ACLK 的精度是多少?它如何因芯片而异?
我考虑过使用 SMCLK、但对于 SMCLK 频率、它会过于频繁地生成中断。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 ACLK 作为 TimerA 的源时钟、每秒生成一个中断。
我会使用此中断来帮助跟踪长达24小时的时间。
ACLK 的精度是多少?它如何因芯片而异?
我考虑过使用 SMCLK、但对于 SMCLK 频率、它会过于频繁地生成中断。
您好!
ACLK 由16.384MHz DCO 供源、经过512分频后可实现32kHz。 Timer_A 是一个16位计时器、因此可以计数到32、000 (111 1101 0000 0000) 。 因此、精度将取决于 DCO 的精度。 为此、您可以在数据表中找到频率和性能数据。 为了提高精度、您可能需要为 ROSC 使用高精度、高容差的外部20kOhm 电阻器。
此致、
James