This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:ACLK 的精度

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/912743/msp430i2021-accuracy-of-aclk

器件型号:MSP430I2021

我想使用 ACLK 作为 TimerA 的源时钟、每秒生成一个中断。

我会使用此中断来帮助跟踪长达24小时的时间。

ACLK 的精度是多少?它如何因芯片而异?

我考虑过使用 SMCLK、但对于 SMCLK 频率、它会过于频繁地生成中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ACLK 由16.384MHz DCO 供源、经过512分频后可实现32kHz。 Timer_A 是一个16位计时器、因此可以计数到32、000 (111 1101 0000 0000) 。  因此、精度将取决于 DCO 的精度。 为此、您可以在数据表中找到频率和性能数据。 为了提高精度、您可能需要为 ROSC 使用高精度、高容差的外部20kOhm 电阻器。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    谢谢。 因此、在精度方面、如果我选择 ACLK 或 SMCLK、没有区别、因为它们都来自同一个源。  

    再次感谢。

    线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    此致、

    James