This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:DCO 特性

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/910723/msp430fr5969-sp-dco-characteristics

器件型号:MSP430FR5969-SP

您好!

我一直在查看 FR5969-SP DCO 的数据表性能、以确定它是否适合作为应用中 MCLK/SMCLK 的源、或者我是否需要外部晶体。

我无法找到任何与 DCO 频率稳定性或抖动相关的辐射测试信息。 这是在器件的 TID 测试期间测试过的吗?

此外、我还看到-SP 版本具有为 DCO 指定的±3.8%频率范围、而非 SP 版本则具有±3.5%的额定频率范围。 是否为环境影响指定了稍大的范围、或者-SP 版本上的 DCO 有什么不同? 温度漂移是额外的影响还是包含在指定的频率范围内?

此致、

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我不熟悉特定于 DCO 频率的辐射测试、尽管我假设它通常在大多数测试中运行。  我将询问并查看我是否可以获得更多信息、了解辐射是引起 DCO 稳定性问题的原因。   

    至于 DCO 最大频率偏差、在表4-6上可以看出这是过压和过热。  由于 MSP430FR5969-SP 支持更大的温度范围、因此这也会略微增大此最大规格。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、

    最好知道它在测试期间运行。

    昨天看了表4-6、我肯定已经失明了一秒钟! 完全错过了这一说法。 感谢您指出、这会清除问题。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    很高兴您的主要问题得到解答。  我已经发送了一条笔记、要求提供有关 DCO 使用情况的任何其他信息、如果我获得任何其他反馈、我将更新此主题。   

    谢谢、

    JD