您好!
我一直在查看 FR5969-SP DCO 的数据表性能、以确定它是否适合作为应用中 MCLK/SMCLK 的源、或者我是否需要外部晶体。
我无法找到任何与 DCO 频率稳定性或抖动相关的辐射测试信息。 这是在器件的 TID 测试期间测试过的吗?
此外、我还看到-SP 版本具有为 DCO 指定的±3.8%频率范围、而非 SP 版本则具有±3.5%的额定频率范围。 是否为环境影响指定了稍大的范围、或者-SP 版本上的 DCO 有什么不同? 温度漂移是额外的影响还是包含在指定的频率范围内?
此致、
Nathan