This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:适用于 ANSI 类 C12.20类0.5精度设计

Guru**** 2814235 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1165064/msp430i2040-suitability-for-ansi-class-c12-20-class-0-5-accuracy-designs

器件型号:MSP430I2040

您好!

我们正在尝试将收入级能源计量集成到我们的解决方案中。

此器件 MSP430I2040/2041是否适合满足此要求?

谢谢、

Preveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Preveen、

    MSP430I2040系列仅真正适用于1%类精度设计。 查看 MSP430F676x1A 系列的0.5%精度。 请参阅下图以进行快速比较。