This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:TKY (1T) 0152347ZDR

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/922705/evm430-fr6047-tky-1t-0152347zdr

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

为什么我们的测试板突然出现故障? 下面显示的错误按摩:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK、

    您能否提供有关您问题的更多详细信息?  我在图像中看不到错误消息。  

    您是否有可用的 ADC 采集功能?

    这是零流量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    实际上、 我们已经对该板进行了大约一年的测试。

    测试进展顺利、我们从该板获得了大量零流量和流量条件信息。

    昨天、我将传感器连接到 Audiowell 的超声波流量计模块、并确认在此管道系统中注入水后没有气泡问题。

    我的测试计划是将水温从20 摄氏度改为80摄氏度(我进行的测试超过30次)。 测试  在20 到70摄氏度范围内正常、但在70到80摄氏度范围内 突然失败。

    然后、我观察 到测试板的 LED3已打开、然后我再次检查管道系统以 确认没有气泡问题。

    但   测试板的 LED3仍然亮起、USS 结果如上所示。

    因此、我们需要您的支持来解决这个问题。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。  如果在70-80C 温度下发生这种情况、则可能是传感器问题。  您是否能够在多个管道或单个 Audiowell 管道上重复此操作?  如果您没有其他 Audiowell 管道、您可以将换能器替换为管道中的新换能器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的建议、  

    我已经尝试过新的换能器对、LED3现在在室温下打开。

    我还尝试断开 EVM430-Fr6047、将同一个换能器保持在水的流量模量和管道系统上。

    然后、使用函数发生器(Tx)输入1MHz 正弦波、3、3 Vpp、20个周期从 下游突发、并将示波器的测试探针连接到 流量模块上的传感器上游。

    我可以从上游获取正确的信号、如所附的图所示。

    因此、我可以确保换能器对以及 流量模量和管道系统正常。

    因此、我认为测试板上存在问题。

    请帮助我们解决这个问题、谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之后、当我们使用函数发生器(Tx)输入1MHz 正弦波、3、3 Vpp、20个周期从传感器上游突发、并将示波器的测试探针连接到传感器下游的流量模数。

    我可以从下游获取几乎相同的信号、如所附的图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eddie、

    我正在等待您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kk、

    很抱歉耽误你的时间。  为了澄清这一点、电路板现在是否在所有工作条件下或仅在特定温度或流速下发生故障?  如果它正在工作、但现在不工作、则可能是电路板上的 UPS 输入损坏。   

    如果您有另一个板、请查看是否也出现了问题。  如果您有可用的资源、另一种选择是更换电路板上的 MSP430FR6047 IC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、
    感谢您的信息。
    是的、电路板在所有操作条件下都出现故障。
    我们将购买一个新的电路板来进行比较测试。 如果测试板确实出现故障、
    我们将联系任何可以帮助我们更换 MSP430FR6047 IC 的资源人员或其他人员。
    如果您有任何其他建议、请告诉我。

    此致、
    KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。