This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P4111:致命:Cortex_M4_0:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标指示来自之前 SWD 请求的错误状态

Guru**** 2038710 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/923162/msp432p4111-fatal-cortex_m4_0-error-connecting-to-the-target-error--614-0x0-the-target-indicates-there-is-an-error-condition-from-a-previous-swd-request

器件型号:MSP432P4111

如何从该错误中恢复我的 MSP432P4111:
致命:Cortex_M4_0:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标指示来自之前 SWD 请求的错误状态。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真包8.4.0.00006)

我的设置详细信息:

我正在使用 TI-MSP432P4111 Launchpad 在系统上刷写我的 MSP432P4011芯片。

如何发生:

有时、当我退出 CCS 调试模式后、下次尝试刷写固件时、Uniflash 会显示上述错误。

任何分辨率都值得赞赏、这不涉及 MSP432出厂复位(我的 MSP 闪存具有制造数据、我不希望将其清除)。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    是否将 MSP432置于 LPM 模式?  我发现了几篇文章、其中显示了该和 SBW 编程方面的一些问题、并且能够通过切换到 JTAG 来解决。  查看此主题 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/695520?CCS-MSP432P401R-Error-re-programming-example-program 

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢 JD 的回复、我尝试了它、但它看起来不起作用、我再次查看了故障场景、我看到我的板没有 BSL、它只有闪存主存储器中的应用程序、您是否遇到过任何情形、 如果 TI 引导代码无法执行 BSL、或者 BSL 起始地址为空、那么 SWD 是否会进入这种状态。

    谢谢、

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    很抱歉耽误你的时间。  您是否能够解决您的问题?   

    可以锁定 MSP432 JTAG、听起来这可能是这里出现的问题。   

    谢谢、

    JD