This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:MSP430F2013 16位 SD 和一个外部 S/H

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013, LF398-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/925066/msp430f2013-msp430f2013-16bit-sd-and-an-external-s-h

器件型号:MSP430F2013
主题中讨论的其他器件: LF398-N

嗯、

我将 MSP430F2013 SD 转换器置于内部 VDD 或温度传感器转换模式环路中、并在转换结束时对引脚进行脉冲

我注意到、在32X 的最低过采样率下、转换需要在(16MHz 时钟)时花费~8uec 的时间、这将只需按比例进行

与过采样率相同的因子会增加以获得更多的 A/D 转换位。

现在、我的传感器是动态的、无法保持8usec 的信号、而 MSP430F2013 16位 SD 转换器前端没有 S/H (原因很好)

我需要放置一个外部 S/H、但找到一个16位精确 S/H 并不"容易/便宜"。  10至12位 可能正常、但16位 SD 的重点是什么。

希望能有任何想法/意见来避免这种情况。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单的 R/C 滤波器是否足够? 即使对于 SD ADC、您也需要抗混叠、尽管 SD 并不像 SAR 那样挑剔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    有关您的问题的任何更新?  您是否仍然需要我们的支持?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

     对于单个传感器而言、放置一个较大的 RC 是可行的、但这不是单个传感器、而是一组传感器、需要在 读取过程中按顺序扫描并使用每个传感器输出进行数字化。 例如、快速12位 SAR 可能起作用。

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大时钟/采样率为1.1MHz、这意味着转换至少需要32us。

    SD 转换器以时钟速率对输入进行采样、并根据 OSR 设置以一定速率输出数据。 输出数据经过低通滤波、第一个零出现在 Fs 处。 SD 转换器的优势是抗混叠滤波器只需满足采样率、而不需要满足输出数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在多个通道上使用 SD 转换器将是一个问题。 在输入端发生阶跃变化后、转换器可能需要最多4个 OSR 周期才能稳定、因此开关输入将会出现相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F2013数据表确实提到了对具有阶跃变化的信号进行采样时的4个 OSR 周期。

    因此、在32X OSR 时、8usec x 4 =每个数字化样本32usec

    这可能是可以的、因为在该应用中、可以一次对一个传感器采样。

    但是、原始传感器输出仅可用于最大5 μ s 的电流

    通过使用外部 S/H、可以将信号值保持在32uec。 (或更多)

    这为 S/H 带来了16位分辨率挑战

    雷达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传感器输出仅支持5us? 这是一个奇怪的传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要回答您原来的问题、请在 Mouser 上花5分钟时间回答了 TI LF398-N 和兄弟姐妹、他们基于简短的 skim、似乎可以满足您的想法。 1.66美元(q.1)、但您必须为电容器供电。

    我仍然不清楚这方面的动态。 最低 OSR 为32、因此(大约) 32 μ C/输出样本。 正如 David 指出的、每次切换到新传感器(无论是否被固定在 S/H 电路中)时、您都需要重新加载滤波器、这需要(总计) 4 x OSR 时间或128 μ s。 我看不出如何从所有这些中获得200ksps (5us/样本)的复合速率。 这是 SD16固有的特性、因此将传感器电压预加载到 S/H 电路中似乎没有实际帮助。

    根据数据表(SLAS491I)图23您的 SINAD 在31ksps 时约为60-70dB、我的计算器显示该值为10-11。

    无论如何、LF398似乎是一个候选项。 让我们知道结果如何。

    [编辑:删除了有关信号频率的胡说内容。]